MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Vue d’ensemble des fonctions

Le nombre de boutons et de fonctions varie selon le module. La vue d'ensemble suivante fait référence au module universel.

Réglages généraux

Fonction du bouton

Fonction 1 – 8

Type d’appareil

Type d’appareil

Réglage de l'appareil pour le côté gauche et le côté droit

Nombre de boutons

Connecter le bouton avec la fonction

Fonction du bouton - côté gauche / côté droit

Boutons 1 – 8

Affichage du champ médian

Type d’indication de la ligne 1 – 4


Réglages étendus

Temporisation de démarrage

Temporisation de démarrage supplémentaire d’application

État de fonctionnement de l’appareil

Envoi cyclique d'un signal direct

Mode nuit

 

Mode nettoyage

Réglage du temps pour le mode nettoyage

Langage d’interface

 

Paramètres d’affichage

Niveau de rétroéclairage en mode normal / nuit

Mode veille

Indicateur d’orientation

Visibilité de l'indicateur

Couleur et luminosité de la DEL

Fonction proximité

Comment la fonction de proximité est-elle déclenchée ?

Type d’objet de sortie

Envoyer la valeur de sortie de manière cyclique

Capteur de température interne

Compensation du capteur interne

Type de point de données pour l'objet de température

Envoyer la température lorsque le résultat change de

Envoi cyclique de la température


Fonction 1 — 8

Réglages express pour la fonction 1 - 8

Aucune fonction

Configuration des icônes

Commute

 

Commuter

 

Variation

 

Store

 

Fronts avec valeurs 1 bit, 2 bits (priorité), 4 bits, 1 octet

 

Fronts avec valeurs 2 octets

 

Régulateur linéaire 8 bits

 

Scénario

 

Éclairage RVB

 

Commande de la température de couleur

 

Diminution de température

 

Augmentation de température


Logique

Liaisons

1re - 8e liaison

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?