MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Fronts avec valeurs 2 octets

Avec la fonction à fronts 2 octets, vous pouvez envoyer un objet de 2 octets au format virgule flottante ou sous forme d’entier (avec ou sans signe). Dans le réglage par défaut, vous envoyez la valeur « 10 » au format virgule flottante lors de l'actionnement.

Vous pouvez choisir entre la fonction à fronts normale et la fonction à fronts étendue, et définir les fonctions suivantes.

  • Envoyez des valeurs au format virgule flottante

  • Envoyer les valeurs sous forme d'entiers avec ou sans signe

  • Valeurs par objet

  • Action lors de l'actionnement et lors du relâchement

  • Actions pour actionnement prolongé et bref (fonction à fronts étendue)

  • Envoi cyclique et avec temporisation (fonction à fronts étendue)

  • Déclencher l'affichage de l'état

Fonction X - Fronts

Fronts 2 octets

Réglages express pour fronts 2 octets

 

Nom du canal

12 octets autorisés

Fonction de verrouillage

Verrouillages

Verrouillage = 1/déverrouillage = 0

Verrouillage = 0/déverrouillage = 1

   

Indication du comportement lors du verrouillage

Non

Afficher l’icône de verrouillage

   

Action lors de l'actionnement

Envoi de valeur 1

Envoi de valeur 2

envoie sa valeur

Aucune

   

Action lors du relâchement

   

Comment l'affichage de l'état est-il déclenché ?

Objet d'acquittement d'état 1 bit

Objet d'acquittement d'état 1 octet

Actionner = On / Relâcher = Off

Actionnement = arrêt/relâchement = marche

Toujours allumés = Off

Toujours allumés = On

   

Réglages étendus pour fronts 2 octets

 

Un onglet supplémentaire est disponible sous l'onglet Fonction pour définir les valeurs 2 octets.

Fronts 2 octets

Valeurs des fronts

Type d’objet

Virgule flottante

Entier avec signe (- 32768…32767)

Entier sans signe (0 – 65535)

[Virgule flottante]

Base 1/2 (valeurs possibles entre parenthèses)

0.01...32768

 

Facteur 1/2 (0-2047)

0 – 20,47

 

[Entier avec signe]

Valeur 1/2 (-32768...32767)

- 32768...32767

 

[Entier sans signe]

Valeur 1/2 (0-65535)

0 – 65535

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?