MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Principe de la fonction à fronts normale

En utilisant les diagrammes suivants, vous pouvez voir comment la fonction à fronts se comporte lors de l'actionnement ou du relâchement d'un bouton.

Actionnement du bouton
Relâchement du bouton
Objet A Envoie des télégrammes
Envoie 1/Aucun Action lors de l'actionnement/action lors du relâchement

Exemple 1 :

Objet A = 1 bit

Exemple 2 :

Objet A = 1 bit

Exemple 3 :

Objet A = 1 bit

Exemple 4 :

Objet A = 1 octet en continu 0-255

Valeur 1 = 255

Valeur 2 = 50

Exemple 5 : Commande Homme mort/Forçage de priorité de commutation

Objet A = 2 bits (forçage de priorité)

Valeur 1 = 11 (commuter de force)

Valeur 2 = 10 (éteindre de force)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?