MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Réglage du régulateur linéaire

Pour le régulateur linéaire, vous utilisez toujours la fonction Front étendue. Les actions diffèrent entre l'actionnement bref et l'actionnement prolongé. Au total, vous réglez 4 actions pour l'actionnement et pour le relâchement.

La fonction Front étendue vous offre un éventail de fonctions encore plus large. En plus de la fonction à fronts normale, la fonction étendue est différente entre l'actionnement bref et l'actionnement prolongé. Au total, vous réglez 4 actions pour l'actionnement et pour le relâchement:

  1. Action directe lors de l’actionnement:
    Cette action est exécutée à chaque fois que le bouton est actionné.

  2. Action sur relâchement avant écoulement de l’actionnement prolongé:
    Cette action n’est exécutée qu’après un actionnement bref.

  3. Action lorsque la durée d'actionnement prolongé est atteinte:
    Cette action est exécutée directement lorsque vous actionnez le bouton et le maintenez enfoncé. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'action soit exécutée.

  4. Action sur relâchement lorsque la durée d’actionnement prolongé est atteinte:
    Cette action est également exécutée sur relâchement après actionnement et maintien.


Vous définissez l'action correspondant à chaque phase de fonctionnement. Vous pouvez choisir entre une seule action et des actions répétées de manière cyclique.

NOTE: Lorsque vous réglez les paramètres, souvenez-vous que vous devez régler les 4 phases de fonctionnement du bouton-poussoir pour qu'il fonctionne correctement.

Vous pouvez utiliser le régulateur linéaire avec et sans valeur limite.


Sans valeur limite:

Si vous ne sélectionnez aucune valeur limite pour une action, la valeur revient à la valeur « 0 » une fois que la valeur maximale de « 255 » a été dépassée. Si la valeur descend en dessous de la valeur minimale « 0 », la valeur revient à « 255 ».


Avec valeur limite:

Si vous sélectionnez des valeurs limites pour une action, le comportement à la limite supérieure et à la limite inférieure dépend de l'action concernée. Avec l'action Val. objet actuelle augmentée cycl., les valeurs augmentent jusqu'à la valeur limite 2 et la valeur ne revient pas à la valeur limite 1 pour cette action. Avec l'action Augmenter progressivement ds les limites définies, une fois que la valeur limite supérieure est atteinte, la valeur continue d'augmenter d'une largeur de pas à partir de la valeur limite inférieure. Certaines actions peuvent seulement être sélectionnées avec des valeurs limites.

NOTE:
  • La valeur limite 1 est toujours la limite inférieure et la valeur limite 2, la limite supérieure. Assurez-vous que la valeur limite 1 est toujours inférieure à la valeur limite 2.

  • Si vous souhaitez augmenter ou réduire les valeurs de manière cohérente selon un intervalle identique, sélectionnez des valeurs coordonnées. La différence entre la valeur limite supérieure et la valeur limite inférieure doit être un multiple de la largeur de pas.

    • Exemple : valeur limite 1 = 5, valeur limite 2 = 50, largeur de pas = 5.


Vous pouvez régler les actions suivantes:

Valeur

Action

Envoi valeur 1, puis augmentation cyclique par largeur de pas

Vous ne pouvez sélectionner cette action qu'avec des valeurs limites. La Valeur limite 1 est envoyée immédiatement et un nouveau temps de cycle commence. Ensuite, la valeur est augmentée et envoyée cycliquement jusqu'à ce que la valeur limite 2 soit atteinte. La Valeur limite 2 est également envoyée si le dernier pas est plus petit que la largeur de pas.

Exemple :

  • Valeur limite 1 = 10

  • Valeur limite 2 = 55

  • Largeur de pas = 10

  • Valeurs envoyées : 10, 20, 30, 40, 50, 55, 10, 20, ...

L'envoi cyclique peut être interrompu. Dans l'envoi cyclique suivant, la valeur recommence à la valeur limite 1. Les valeurs ne sont pas remplacées par le bus même si le drapeau Écrire est paramétré.

Envoi valeur 2, puis réduction cyclique par largeur de pas

Vous ne pouvez sélectionner cette action qu'avec des valeurs limites. La Valeur limite 2 est envoyée immédiatement et un nouveau temps de cycle commence. Ensuite, la valeur est réduite et envoyée cycliquement jusqu'à ce que la valeur limite 1 soit atteinte. La Valeur limite 1 est également envoyée si le dernier pas est plus petit que la largeur de pas.

Exemple :

  • Valeur limite 1 = 15

  • Valeur limite 2 = 50

  • Largeur de pas = 10

  • Valeurs envoyées : 50, 40, 30, 20, 15, 50, 40, ...

L'envoi cyclique peut être interrompu. Dans l'envoi cyclique suivant, la valeur recommence à la valeur limite 2. Les valeurs ne sont pas remplacées par le bus même si le drapeau Écrire est paramétré.

Val. objet actuelle augmentée cycl.

La valeur objet actuelle est augmentée cycliquement de la largeur de pas paramétrée. Sans valeur limite, la valeur est augmentée et envoyée cycliquement jusqu'à ce que la valeur limite 2 soit atteinte. La Valeur limite 2 est également envoyée si le dernier pas est plus petit que la largeur de pas.

Exemple :

  • Valeur limite 1 = 10

  • Valeur limite 2 = 55

  • Largeur de pas = 10

  • Valeurs envoyées : 10, 20, 30, 40, 50, 55, 10, 20, ...

Si vous utilisez des valeurs limites pour cette action, vous devez régler le drapeau Écrire. Vous devez également paramétrer une deuxième action pour réduire à nouveau les valeurs. L'action Réduit val. objet act. de manière cyclique est le complément idéal. Pour s'assurer que les valeurs ne changent pas, sélectionnez la même largeur de pas et les mêmes valeurs limites correspondantes pour les deux actions.

Il est également possible d'utiliser l'action Inverser sens de travail et envoyer cycl. pour augmenter et réduire les valeurs en alternance.

Sans valeur limite, la valeur est augmentée et envoyée cycliquement jusqu'à ce que la plus grande valeur possible soit atteinte. Par la suite, la valeur « 0 » est envoyée et augmentée à nouveau cycliquement.

Exemple :

  • Largeur de pas = 10

  • Valeurs envoyées : ... 230, 240, 250, 0, 10, 20 ...

La valeur « 255 » est seulement envoyée si elle est atteinte avec la largeur de pas sélectionnée.

Val. objet actuelle augmentée une fois

La valeur objet actuelle est augmentée une fois de la largeur de pas paramétrée. Tous les temps de cycle actifs sont terminés.

Avec des valeurs limites, l'action peut être répétée jusqu'à ce que la valeur limite 2 soit atteinte. La valeur limite 2 est également envoyée si le dernier pas est plus petit que la largeur de pas.

  • Valeur limite 1 = 10

  • Valeur limite 2 = 55

  • Largeur de pas = 10

  • Valeurs envoyées : 10, 20, 30, 40, 50, 55

Si vous utilisez des valeurs limites pour cette action, vous devez régler le drapeau Écrire. Vous devez également paramétrer une deuxième action pour réduire à nouveau les valeurs. L'action Réduit valeur objet actuelle une fois est le complément idéal. Pour s'assurer que les valeurs ne changent pas, sélectionnez la même largeur de pas et les mêmes valeurs limites correspondantes pour les deux actions. Il est également possible d'utiliser l'action Pas à pas jusqu'aux limites et retour pour augmenter et réduire les valeurs pas à pas.

Sans valeur limite, l'action peut être répétée jusqu'à ce que la plus grande valeur possible soit atteinte. Dans les actions suivantes, la valeur « 0 » est envoyée et augmentée à nouveau pas à pas.

Exemple :

  • Largeur de pas = 10

  • Valeurs envoyées : ... 230, 240, 250, 0, 10, 20 ...

La valeur « 255 » est seulement envoyée si elle est atteinte avec la largeur de pas sélectionnée.

Réduit val. objet act. de manière cyclique

La valeur objet actuelle est réduite cycliquement de la largeur de pas paramétrée.

Sans valeur limite, la valeur est envoyée jusqu'à ce que la valeur limite 1 soit atteinte. La Valeur limite 1 est également envoyée si le dernier pas est plus petit que la largeur de pas. Si vous utilisez des valeurs limites pour cette action, vous devez régler le drapeau Écrire. Vous devez également paramétrer une deuxième action pour augmenter à nouveau les valeurs. L'action Val. objet actuelle augmentée cycl. est le complément idéal. Pour s'assurer que les valeurs ne changent pas, sélectionnez la même largeur de pas et les mêmes valeurs limites correspondantes pour les deux actions. Il est également possible d'utiliser l'action Inverser sens de travail et envoyer cycl. pour augmenter et réduire les valeurs en alternance.

Sans valeur limite, la valeur est réduite jusqu'à ce que la plus petite valeur possible soit atteinte. Par la suite, la valeur « 255 » est envoyée et réduite à nouveau cycliquement.

Exemple :

  • Largeur de pas = 10

  • Valeurs envoyées : ... 25, 15, 5, 255, 245, 235 ...

La valeur « 0 » est seulement envoyée si elle est atteinte avec la largeur de pas sélectionnée.

Réduit valeur objet actuelle une fois

La valeur objet actuelle est réduite une fois de la largeur de pas paramétrée. Tous les temps de cycle actifs sont terminés.

Avec des valeurs limites, l'action peut être répétée jusqu'à ce que la valeur minimale (valeur 1) soit atteinte. La Valeur limite 1 est également envoyée si le dernier pas est plus petit que la largeur de pas. Si vous utilisez des valeurs limites pour cette action, vous devez régler le drapeau Écrire. Vous devez également paramétrer une deuxième action pour augmenter à nouveau les valeurs. L'action Val. objet actuelle augmentée une fois est le complément idéal. Pour s'assurer que les valeurs ne changent pas, sélectionnez la même largeur de pas et les mêmes valeurs limites correspondantes pour les deux actions.

Il est également possible d'utiliser l'action Pas à pas jusqu'aux limites et retour pour augmenter et réduire les valeurs pas à pas.

Sans valeur limite, l'action peut être répétée jusqu'à ce que la plus petite valeur possible soit atteinte. Dans les actions suivantes, la valeur « 255 » est envoyée et réduite à nouveau pas à pas.

Exemple :

  • Largeur de pas = 10

  • Valeurs envoyées : ... 25, 15, 5, 255, 245, 235 ...

La valeur « 0 » est seulement envoyée si elle est atteinte avec la largeur de pas sélectionnée.

Inverser sens de travail et envoyer cycl.

Le sens du régulateur linéaire est inversé et la valeur est augmentée ou réduite cycliquement dans le sens opposé de la largeur de pas paramétrée.

Sans valeur limite, la valeur est envoyée cycliquement jusqu'à ce qu'une valeur limite soit atteinte. La valeur limite est toujours envoyée à la fin. L'envoi cyclique peut également être arrêté avant que les limites soient atteintes. Avant l'envoi cyclique suivant, le sens est inversé et la valeur est augmentée ou réduite d'une largeur de pas.

Exemple :

  • Valeur limite 1 = 0

  • Valeur limite 2 = 250

  • Largeur de pas = 50

  • Envoi cyclique : 50, 100, 150, 200, 250

  • Envoi cyclique suivant : 200, 150, 100, 50, 0

Sans valeur limite, la valeur est augmentée cycliquement dans un sens jusqu'à ce que la plus grande valeur possible soit atteinte, la valeur « 0 » est envoyée et continue d'être augmentée cycliquement par pas. Dans l'autre sens, la valeur est réduite cycliquement jusqu'à ce que la plus petite valeur possible soit atteinte, la valeur « 250 » est envoyée et continue d'être diminuée cycliquement par pas.

L'envoi cyclique peut également être arrêté avant que les valeurs de fin ne soient atteintes. Avant l'envoi cyclique suivant, le sens est inversé et la valeur est augmentée ou réduite d'une largeur de pas.

Exemple :

  • Largeur de pas 50

  • Envoi cyclique : 50, 100, 150, 200

  • Envoi cyclique suivant : 150, 100, 50

En cas d'augmentation, la valeur « 255 » est seulement envoyée si elle est atteinte avec la largeur de pas sélectionnée. En cas de réduction, la valeur « 0 » est seulement envoyée si elle est atteinte exactement avec la largeur de pas sélectionnée.

Pas à pas jusqu'aux limites et retour

Vous ne pouvez sélectionner cette action qu'avec des valeurs limites. La valeur objet actuelle est modifiée d'une largeur de pas à chaque fois. Lorsqu'une valeur limite est atteinte, le sens de glissement est inversé pour l'action suivante.

Exemple :

  • Valeur limite 1 = 0

  • Valeur limite 2 = 55

  • Largeur de pas = 10

  • Valeurs envoyées : 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 45, 35, 25, ...

Augmenter progressivement ds les limites définies

Vous ne pouvez sélectionner cette action qu'avec des valeurs limites. La valeur objet actuelle est augmentée d'une largeur de pas à chaque fois. Si la plus grande valeur possible est atteinte, la valeur minimale (valeur 1) sera envoyée lors du prochain actionnement de bouton. Si la valeur maximale ne peut pas être atteinte avec la largeur de pas indiquée, elle n'est pas envoyée.

Exemple :

  • Valeur limite 1 = 10

  • Valeur limite 2 = 55

  • Largeur de pas = 10

  • Valeurs envoyées : 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20 ...

Réduire progressivement ds les limites définies

Vous ne pouvez sélectionner cette action qu'avec des valeurs limites. La valeur objet actuelle est réduite d'une largeur de pas à chaque fois. Si la plus petite valeur possible est atteinte, la valeur maximale (valeur 2) sera envoyée lors du prochain actionnement de bouton. Si la valeur minimale ne peut pas être atteinte avec la largeur de pas indiquée, elle n'est pas envoyée.

Exemple :

  • Valeur limite 1 = 15

  • Valeur limite 1 = 50

  • Largeur de pas = 10

  • Valeurs envoyées : 50, 40, 30, 20, 50, 40 ...

aucun (stoppe l'envoi cyclique)

Aucune action n'est effectuée et tous les temps de cycle actifs sont arrêtés.

aucune modif.

Aucune action n'est effectuée et tous les temps de cycle actifs sont poursuivis.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?