MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Mode nettoyage

Vous pouvez régler la durée de sortie du mode de nettoyage après l'avoir activé.

Appuyez sur un bouton de chaque côté du panneau et maintenez-les enfoncés simultanément pendant 10 secondes pour déclencher le compte à rebours.

Le compte à rebours s’affiche à l’écran. Tous les boutons sont temporairement désactivés pendant le compte à rebours.

L'appareil s'allume automatiquement après le délai que vous avez défini (5 s - 60 s).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?