MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Déplacement store avec valeurs de positionnement

Si l'actionneur du store prend en charge l'activation des positions, vous pouvez utiliser cette fonction pour régler 1 ou 2 positions. Vous pouvez choisir d'afficher les valeurs de positionnement sous forme de valeurs absolues (0 – 255) ou de pourcentages.

Si le positionnement est activé, les valeurs réglées pour la position du store et pour la position des lamelles sont envoyées lorsque vous appuyez sur le bouton.

Si vous avez réglé 1 position, les valeurs pour le store et les lamelles sont envoyées lorsque vous appuyez brièvement sur le bouton.

Si vous avez réglé 2 positions, vous devez indiquer 4 valeurs au total. Vous envoyez les valeurs pour la position 1 après un bref actionnement de bouton et les valeurs pour la position 2 après un actionnement prolongé de bouton.

Fonction X - Store

...Store

Réglages étendus pour store

 

Direction du mouvement du store

Déplacement avec valeurs de positionnement

Nombre de positionnements

1 (actionnement court)

2 (actionnement court/prolongé)

 

Type de valeurs de position

Déplacement store avec valeurs de positionnement

   

Nombre de positionnements

0 – 100 %

0 – 255

   

Position 1/2 du store

 
   

Position 1/2 des lamelles

 

Vous envoyez les valeurs pour les positions via les objets 1 octet Position store et Position lamelle.

L'objet de déplacement et l'objet arrêt/pas ne sont pas disponibles si vous déplacez les volets avec des valeurs de positionnement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?