MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Bouton simple de variation

Dans le réglage par défaut, une seule commande suffit pour parcourir la plage de variation. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à l'obtention du niveau de luminosité souhaité.

Quand vous relâchez le bouton, l'Objet variation envoie un télégramme d'arrêt et termine le processus de variation.

Si vous le souhaitez, vous pouvez scinder le processus de variation en plusieurs niveaux de variation (1/2 – 1/64 plus clair ou plus sombre).

Si vous sélectionnez 1/4 plus clair, vous pouvez augmenter l'éclairage de 25 % maximum à chaque actionnement de bouton. Ici aussi, le processus de variation se termine quand vous relâchez le bouton.

Vous pouvez envoyer des commandes de variation de manière cyclique. Le processus de variation se termine quand vous relâchez le bouton.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?