MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Réglages généraux

Dans la section Réglages généraux vous pouvez sélectionner les fonctions et le nombre de boutons à gauche et à droite. Vous pouvez attribuer des fonctions spécifiques aux boutons et sélectionner des icônes pour l'affichage central.

Les actionnements prolongés et brefs sont préréglés:

  • Pour un actionnement bref, appuyez < 0,5 s.

  • Pour un actionnement prolongé, appuyez ≥ 0,5 s.

  • Pour enregistrer un scénario, appuyez ≥ 10 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?