MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Fonction de verrouillage

Dans les Réglages express, vous pouvez nommer le canal et régler le verrouillage des boutons.

Le bouton est verrouillé avec l'Objet de verrouillage du bouton 1 bit avec les valeurs 1 (verrouillage) et 0 (déverrouillage).

Vous pouvez inverser l'envoi de la valeur: 0 (verrouillage) et 1 (déverrouillage). Le bouton verrouillé peut être signalé par une icône de verrouillage ou pas du tout.

Si vous sélectionnez Verrouillages, la fonction de verrouillage devient inactive.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?