MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Fonction du bouton

Selon le type d'appareil, vous avez un certain nombre de boutons (2 - 8). Vous pouvez affecter une fonction à chaque bouton.

Réglages généraux

Fonction du bouton

 

Fonction 1 – 8

Aucune fonction

Commute

Commuter

Variation

Store

Fronts avec valeurs 1 bit, 2 bits (priorité), 4 bits, 1 octet

Fronts avec valeurs 2 octets

Régulateur linéaire 8 bits

Scénario

Éclairage RVB

Commande de la température de couleur

Diminution de température

Augmentation de température

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?