MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Réglages étendus pour variation

Fonction X - Variation

...Variation

Réglages étendus pour variation

Activer

Temps d’actionnement prolongé

4 – 250, unité = 100 ms

Sens de variation d'intensité

Variation plus clair

Variation plus sombre

Variation plus clair/plus sombre

 

Niveaux d’intensité

1/2 à 1/64

   

Envoi télégramme d'arrêt après relâchement

 
 

Envoi cyclique de la commande variateur

Activer

 

Base

0,1 s

1 s

1 min

   

Facteur

3 – 255

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?