MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Indicateur d’état

Dans le réglage par défaut, l'affichage de l'état est déclenché quand vous actionnez ou relâchez le bouton.

Déclencheur

Remarque

Objet d'acquittement d'état 1 bit

1 = Activé

0 = Désactivé

en fonction de la valeur de l'objet d'acquittement externe 1 bit.

Valeur d’objet d’acquittement d’état 1 octet

Si la valeur d’acquittement de l’objet externe est 1 octet,

Valeur limite> 0= marche,

et la valeur 0 = arrêt.

Actionner = On / Relâcher = Off

Le bouton d’état appuyé = On

Relâcher le bouton d’état = Arrêt

Actionnement = arrêt/relâchement = marche : État du bouton actionné = Off et état du bouton relâché = On.

Toujours allumés = Off/On :

L'icône est toujours Off/On.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?