MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Température et texte

Si vous choisissez d'afficher la température, vous pouvez sélectionner le type de capteur, définir l'intervalle de mesure et le temps de retour de la consigne à la température actuelle.

Réglages généraux

Affichage du champ médian

 

Température uniquement

Température + texte

Température réelle à partir de

Interne/Externe

 

(température + texte)

Description de la valeur de consigne

Max. 10 caractères

   

(température + texte)

Description du capteur interne/externe

Max. 10 caractères

   

(capteur externe)

Temps d'intervalle du capteur externe

1–255, unité = 1 min

     

Temps de retour du point de consigne à la température réelle

0,5 – 10 s

     

Mode commande

Chauffage

Refroidissement

Chauffage et refroidissement

Si vous sélectionnez Température uniquement ou Température + texte en combinaison avec la fonction de réglage de la consigne (voir plus dans Diminution/augmentation de température), la température de consigne s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton. Après un relâchement, la température réelle s’affiche après un intervalle prédéfini. La température réelle provient d'un capteur interne ou d'un capteur externe via un bus. Si vous sélectionnez le capteur externe, vous devez définir l'intervalle d'envoi de la demande de valeur de température à l'étape suivante. Si l'appareil n'obtient pas la valeur dans l'intervalle de temps, l'affichage du champ médian affiche « -- °C ».

La couleur d'affichage de la température de consigne peut également être modifiée par le mode chauffage ou refroidissement.

Le mode commande est une information de 1 bit. Si vous sélectionnez Chauffage, la couleur d'affichage devient rouge. Avec Refroidissement, la couleur est bleue. Si vous sélectionnez Chauffage et Refroidissement, la couleur associée à l'objet Mode chauffage et Refroidissement change automatiquement en fonction de la valeur du bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?