MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Réglages étendus pour commutation

Vous pouvez sélectionner 2 objets. Vous pouvez spécifier le type d'objet de chaque objet.

Avec le type d'objet 1 bit, vous pouvez activer et désactiver une fonction en alternance à chaque actionnement de bouton. La valeur d'objet actuelle est inversée puis envoyée au bus. Les valeurs 1 et 0 sont envoyées alternativement.

Avec le type d'objet 1 octet, vous pouvez envoyer 2 valeurs en alternance à chaque actionnement de bouton. Vous pouvez choisir d'afficher les valeurs sous forme de valeurs absolues (0 – 255) ou de pourcentages.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?