MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Commutation

Avec la fonction Commutation, 1 seul bouton sert soit à activer une fonction, soit à la désactiver. Il s'agit d'une commande double.

Vous pouvez modifier et étendre la Commutation avec les fonctions suivantes:

  • Envoyer simultanément avec 2 objets

  • Activer et envoyer une valeur

  • Désactiver et envoyer une valeur

  • Envoyer 2 valeurs

  • Déclencher l'affichage de l'état

Fonction X - Commuter

...Commuter

Réglages express pour commutation

 

Nom du canal

12 octets autorisés

Fonction de verrouillage

Verrouillages

Verrouillage = 1/déverrouillage = 0

Verrouillage = 0/déverrouillage = 1

   

Indication du comportement lors du verrouillage

Non

Afficher l’icône de verrouillage

   

Comment l'affichage de l'état est-il déclenché ?

Commutation/valeur de l’objet A/B = On/Off

Objet d'acquittement d'état 1 bit

Valeur d'objet d'acquittement d'état 1 octet

Actionner = On / Relâcher = Off

Actionnement = arrêt/relâchement = marche

Toujours allumés = Off

Toujours allumés = On

   

Réglages étendus pour commutation

Activer

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?