Fonction proximité
Si vous vous approchez à moins de 12 cm de l’appareil, la Fonction de proximité se déclenche. L’écran s’allume et s’éteint à nouveau une fois la temporisation d’arrêt écoulée.
La Fonction de proximité est activée par défaut. Vous pouvez régler le déclenchement de proximité (par défaut : capteur de proximité intégré) :
|
Réglages étendus |
Comment la fonction de proximité est-elle déclenchée ? |
Jamais Objet de proximité Capteur Capteur ou objet de proximité |
Valeur : Jamais
La fonction de proximité est désactivée.
L'écran n'est pas affecté.
Valeur : Objet de proximité
La fonction de proximité est déclenchée par l'objet Entrée proximité de 1 bit.
L'objet de proximité a la même fonction que le capteur de proximité interne.
-
1 télégramme active l'état Proximité.
-
0 télégramme active l'état Sans proximité.
Valeur : Capteur
La fonction de proximité est déclenchée par le capteur de proximité interne. Le capteur interne envoie un signal 1 bit ou 1 octet au bus.
Les états Proximité et Sans proximité commandent l'affichage d'état.
Valeur : Capteur ou objet de proximité
La fonction de proximité est déclenchée via le capteur interne ou l'objet d’entrée de proximité.
Le capteur et l’objet de proximité sont associés l’un à l’autre. Le résultat du lien correspond à un lien OU.
Si le capteur de proximité ne détecte aucune proximité, il envoie un télégramme 0 au bus.
Exemple :
1 détecteur de présence
Les affichages d'état allumés permettent d'accéder plus facilement et plus rapidement au bouton-poussoir et à ses fonctions. Vous pouvez utiliser un détecteur de présence pour commander l'affichage d'état via l'objet de proximité. Si une personne est présente, l'acquittement d'état s'allume. Une fois que la personne a quitté la pièce et que la temporisation d’arrêt prédéfinie s'est écoulée, l'écran s'éteint.