MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Fonction de scénario étendue

La fonction de scénario étendue vous offre un éventail de fonctions encore plus large. Vous pouvez régler la durée de l'actionnement prolongé d'un bouton. Le réglage par défaut de la durée est de 600 ms.

Fonction X - Scénario

Fronts 2 octets

Réglages étendus pour scénario

 

Fronts objet A/B

Temps d’actionnement prolongé

4 – 250, unité = 100 ms

 

Nombre d’objets

1

2

 

Action directe lors de l'actionnement

Envoie valeur 1

Envoie valeur 2

Commute

Commute, envoie immédiatement, puis cycl.

Envoie valeur 1 puis valeur 2 après un temps de cycle

aucun (stoppe l'envoi cyclique)

aucune modif.

   

Action sur relâchement avant écoulement de l'actionnement prolongé

   

Action lorsque la durée d'actionnement prolongé est atteinte

   

Action sur relâchement lorsque la durée d'actionnement prolongé est atteinte

   

Valeur 1/2 adresse du scénario (0 – 63)

0 – 63

   

Valeur 1/2 doit activer/enreg. le scénario

activer

Enregistrer

   

Durée de cycle

Base * facteur

Au total, vous réglez 4 actions pour l'actionnement et pour le relâchement:

  1. Action directe lors de l’actionnement:
    Cette action est exécutée à chaque fois que le bouton est actionné.

  2. Action sur relâchement avant écoulement de l’actionnement prolongé:
    Cette action n’est exécutée qu’après un actionnement bref.

  3. Action lorsque la durée d’actionnement prolongé est atteinte:
    Cette action est exécutée directement lorsque le bouton est actionné et maintenu enfoncé. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'action soit exécutée.

  4. Action sur relâchement lorsque la durée d’actionnement prolongé est atteinte:
    Cette action est également exécutée sur relâchement après actionnement et maintien.


Vous définissez l'action correspondant à chaque phase de fonctionnement. Vous pouvez définir 2 valeurs pour l'adresse du scénario de chaque objet Scénario. Pour les deux valeurs, vous pouvez paramétrer soit l'appel du scénario, soit son enregistrement. La valeur appropriée pour l'enregistrement d'un scénario est automatiquement dérivée de l'adresse de scénario. En plus de la fonction de scénario normale, vous pouvez définir un temps de cycle. Vous pouvez envoyer une seule fois ou de manière cyclique. Vous pouvez utiliser l'action Envoie valeur 1 puis valeur 2 après un temps de cycle pour envoyer une deuxième adresse de scénario après un délai de temporisation. Vous pouvez régler les actions pour 1 ou 2 objets de scénario.

NOTE: Lorsque vous réglez les paramètres, souvenez-vous que vous devez régler les 4 phases de fonctionnement du poussoir pour qu'il fonctionne correctement.

Vous pouvez régler les valeurs suivantes pour les actions:

Valeur

Action

Envoi de valeur 1

Envoie la valeur 1 en question une fois et arrête l'envoi cyclique.

Envoi de valeur 2

Envoie la valeur 2 en question une fois et arrête l'envoi cyclique.

Commute

Envoie les valeurs définies en alternance. La commutation est également commandée par le bus. Les télégrammes reçus ne sont pas évalués.

Commute cycliquement, envoie immédiatement puis cycliquement

Si aucun temps de cycle n'est en marche, la valeur est basculée une fois, envoyée immédiatement et un nouveau temps de cycle est commencé. Si un temps de cycle est déjà en marche, celui-ci est interrompu, la valeur est basculée et un nouveau temps de cycle est commencé. La valeur continue alors d'être envoyée cycliquement, mais sans autre basculement. La commutation est également commandée par le bus. Les télégrammes reçus ne sont pas évalués.

Envoie valeur 1 puis valeur 2 après un temps de cycle

Envoie l'adresse de scénario 1 immédiatement et l'adresse de scénario 2 après un temps de cycle, qu'un temps de cycle soit déjà en marche ou non. Avec cette action, vous pouvez appeler un scénario pendant une durée paramétrable, puis revenir à un autre scénario.

aucun (stoppe l'envoi cyclique)

Aucune action n'est effectuée et tous les temps de cycle actifs sont arrêtés.

aucune modif.

Aucune action n'est effectuée et tous les temps de cycle actifs sont poursuivis.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?