MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Temporisation de démarrage

La temporisation de démarrage est le délai à partir duquel l'appareil démarre après la mise sous tension. Le temps d'initialisation de l'équipement n'est pas inclus.

Réglez la valeur de 0 (désactivé) à 30 secondes.

Pendant la période de temporisation, l’appareil n’envoie aucun télégramme au bus et les canaux ne changent pas leur état.

Une fois la temporisation écoulée, les télégrammes sont envoyés et l’état des canaux est réglé en fonction des paramètres définis.

Tous les télégrammes reçus des objets de groupe pendant la période de temporisation sont sauvegardés. Les réponses à ces télégrammes sont envoyées après expiration de la durée de temporisation.

Vous pouvez utiliser la temporisation de démarrage pour réduire la charge sur le bus et le circuit d'alimentation après la mise sous tension. Elle vous informe également que le bus est prêt à communiquer et que les appareils sont sous tension.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?