MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Fonction de scénario normale

Un bref actionnement de bouton permet d'appeler un scénario. Un actionnement prolongé de bouton enregistre les valeurs actuelles pour le scénario.

Fonction X - Scénario

...Scénario

Réglages express pour scénario

 

Nom du canal

12 octets autorisés

Fonction de verrouillage

Verrouillages

Verrouillage = 1/déverrouillage = 0

Verrouillage = 0/déverrouillage = 1

   

Indication du comportement lors du verrouillage

Non

Afficher l’icône de verrouillage

   

Adresse de scénario

0 – 63

   

Comment l'affichage de l'état est-il déclenché ?

Objet d'acquittement d'état 1 bit

Valeur d'objet d'acquittement d'état 1 octet

Actionner = On / Relâcher = Off

Actionnement = arrêt/relâchement = marche

Actionnement prolongé = On / relâcher = Off

Toujours allumés = Off

Toujours allumés = On

   

Réglages étendus pour scénario

 

Appeler fonctions pièce

Vous pouvez utiliser un scénario pour modifier plusieurs fonctions pièce par une pression de bouton.

Le chargement d'un scénario, par exemple, permet de varier l'éclairage de la pièce selon une valeur particulière, déplacer les stores dans la position souhaitée et activer l'alimentation électrique au niveau des prises de courant dans une pièce.

Enregistrer les fonctions pièce

Vous pouvez modifier les valeurs des fonctions pièce individuelles dans un scénario. Pour cela, utilisez d'autres fonctions de bouton telles que la commutation, la variation ou le déplacement de store. Vous pouvez utiliser ces fonctions de bouton pour modifier les valeurs des fonctions pièce les unes après les autres. Vous pouvez alors enregistrer les nouvelles valeurs dans le bouton scénario en appuyant dessus et en le maintenant enfoncé.

Réglages

Une fois que vous avez sélectionné la fonction de scénario normale, le paramètre Adresse du scénario (0-63) s'affiche. Vous pouvez utiliser cette valeur pour appeler un scénario dans les actionneurs et dans les modules de scénarios. Les valeurs d'enregistrement sont affectées automatiquement. Vous pouvez régler la durée de l'actionnement prolongé d'un bouton. Le réglage par défaut de la durée est de 600 ms.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?