MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Commute

Avec la fonction Commute, 1 seul bouton sert à activer et à désactiver une fonction en alternance. Cela suppose un fonctionnement en commande simple. Vous pouvez modifier et étendre la fonction Commute avec les fonctions suivantes:

  • Envoyer simultanément avec 2 objets

  • Activer et désactiver et envoyer des valeurs

  • Déclencher l'affichage de l'état

Fonction X - Commute

...Commute

Réglages express pour commutation

 

Nom du canal

12 octets autorisés

Fonction de verrouillage

Verrouillages

Verrouillage = 1/déverrouillage = 0

Verrouillage = 0/déverrouillage = 1

   

Indication du comportement lors du verrouillage

Non

Afficher l’icône de verrouillage

   

Comment l'affichage de l'état est-il déclenché ?

Commutation/valeur de l’objet A/B = On/Off

Objet d'acquittement d'état 1 bit

Valeur d'objet d'acquittement d'état 1 octet

Actionner = On / Relâcher = Off

Actionnement = arrêt/relâchement = marche

Toujours allumés = Off

Toujours allumés = On

   

Réglages étendus pour commutation

activer

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?