MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Variation

La fonction Variation, permet de commuter et de faire varier l'éclairage variable avec 1 ou 2 boutons.

La commande de variation double est le réglage par défaut. Un bref actionnement du bouton active ou désactive la fonction. Un actionnement prolongé du bouton augmente ou réduit l'intensité. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, puis relâchez-le pour terminer le processus de variation.

Vous pouvez modifier et étendre la fonction Variation avec les fonctions suivantes:

  • Augmenter ou réduire la luminosité avec chaque bouton (commande simple)

  • Augmenter seulement ou réduire seulement la luminosité avec chaque bouton (commande double)

  • Durée d'actionnement pour l'actionnement prolongé d'un bouton

  • Variation par étapes avec plusieurs commandes de variation

  • Envoi cyclique de la commande variateur

  • Déclencher l'affichage de l'état

Fonction X - Variation

...Variation

Réglages express pour variation

 

Nom du canal

12 octets autorisés

Fonction de verrouillage

Verrouillages

Verrouillage = 1/déverrouillage = 0

Verrouillage = 0/déverrouillage = 1

   

Indication du comportement lors du verrouillage

Non

Afficher l’icône de verrouillage

   

Comment l'affichage de l'état est-il déclenché ?

Commutation/valeur objet A = On/Off

Objet d'acquittement d'état 1 bit

Valeur d'objet d'acquittement d'état 1 octet

Actionner = On / Relâcher = Off

Actionnement = arrêt/relâchement = marche

Actionnement prolongé = On / relâcher = Off

Toujours allumés = Off

Toujours allumés = On

   

Réglages étendus pour variation

Activer

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?