MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Store

Avec la fonction Store, vous pouvez relever et abaisser un store mais aussi régler les lamelles.

Dans le réglage par défaut, vous relevez le store et réglez les lamelles. Pour abaisser le store, il vous faut une deuxième fonction de bouton. Vous pouvez choisir parmi les concepts de fonctionnement suivants.

  • Relever et abaisser le store en alternance et régler les lamelles avec chaque bouton (commande simple du store).

  • Relever seulement ou abaisser seulement le store et régler les lamelles avec chaque bouton (commande double du store).

  • Déplacer le store dans une position spécifiée préalablement et régler les lamelles.

  • Déplacer le store d'avant en arrière entre 2 positions spécifiées préalablement et régler les lamelles.

Fonction X - Store

...Store

Réglages express pour store

 

Nom du canal

12 octets autorisés

Fonction de verrouillage

Verrouillages

Verrouillage = 1/déverrouillage = 0

Verrouillage = 0/déverrouillage = 1

   

Indication du comportement lors du verrouillage

Non

Afficher l’icône de verrouillage

   

Direction du mouvement du store

Ouverture/fermeture

   

Comment l'affichage de l'état est-il déclenché ?

Objet d'acquittement d'état 1 bit

Valeur d'objet d'acquittement d'état 1 octet

Actionner = On / Relâcher = Off

Actionnement = arrêt/relâchement = marche

Actionnement prolongé = On / relâcher = Off

Toujours allumés = Off

Toujours allumés = On

   

Réglages étendus pour store

Activer

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?