MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Régulateur linéaire 8 bits

Avec la fonction Régulateur linéaire, vous pouvez envoyer des valeurs par pas ou de manière cyclique avec 1 bouton. Les valeurs sont augmentées ou diminuées par pas.

Vous pouvez actionner la touche de 2 façons :

  • Envoyez une valeur avec chaque actionnement de touche (appuyez 5 fois pour envoyer 5 valeurs).

  • Envoyer des valeurs cycliquement en appuyant sur le bouton et en le maintenant appuyé.

Si vous souhaitez envoyer plusieurs valeurs, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la dernière valeur soit envoyée.

Par défaut, la valeur de l'objet est augmentée de la valeur « 10 » si vous relâchez la touche avant que la durée d’actionnement prolongé se soit écoulée.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes:

  • Régulateur linéaire avec ou sans valeur limite

  • Largeur de pas du régulateur linéaire

  • Augmenter ou réduire les valeurs par actionnement de touche

  • Augmenter ou réduire les valeurs jusqu'au relâchement

  • Augmenter ou réduire les valeurs cycliquement depuis la valeur de départ

  • Augmenter puis réduire les valeurs par actionnement de bouton

  • Inverser le sens et envoyer les valeurs cycliquement

Fonction X - Régulateur linéaire 8 bits

Régulateur linéaire 8 bits

Réglages du régulateur linéaire 8 bits

   

Nom du canal

12 octets autorisés

 

Fonction de verrouillage

Verrouillages

Verrouillage = 1/déverrouillage = 0

Verrouillage = 0/déverrouillage = 1

 
   

Indication du comportement lors du verrouillage

Non

Afficher l’icône de verrouillage

 
   

Temps d’actionnement prolongé

4 – 250, unité = 100 ms

 
   

Fonction régulateur linéaire

Avec valeur limite

Sans valeur limite

   

Action directe lors de l'actionnement

Envoi valeur 1, puis augmentation cyclique par largeur de pas

Envoi valeur 2, puis réduction cyclique par largeur de pas

Val. objet actuelle augmentée cycl.

Val. objet actuelle augmentée une fois

Réduit val. objet act. de manière cyclique

Réduit valeur objet actuelle une fois

Inverser sens de travail et envoyer cycl.

Pas à pas jusqu'aux limites et retour

Augmenter progressivement ds les limites définies

Réduire progressivement ds les limites définies

aucun (stoppe l'envoi cyclique)

aucune modif.

Val. objet actuelle augmentée cycl.

Val. objet actuelle augmentée une fois

Réduit val. objet act. de manière cyclique

Réduit valeur objet actuelle une fois

Inverser sens de travail et envoyer cycl.

aucun (stoppe l'envoi cyclique)

aucune modif.

   

Action sur relâchement avant écoulement de l'actionnement prolongé

   

Action lorsque la durée d'actionnement prolongé est atteinte

   

Action sur relâchement lorsque la durée d'actionnement prolongé est atteinte

   

Valeur limite 1

0 – 255

 
   

Valeur limite 2

0 – 255

 
   

Valeur de la largeur de pas

1 – 255

 
   

Durée de cycle

Facteur × base

 
   

Comment l'acquittement d'état est-il déclenché ?

   

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?