MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Bouton double d’actionnement du store

Vous pouvez alors ouvrir le store ou le fermer en appuyant sur le bouton correspondante et en le maintenant enfoncé. Un bref actionnement de bouton arrête le déplacement. Un bref actionnement de bouton ajuste également les lamelles par pas. Vous pouvez définir la durée d'actionnement pour l'actionnement prolongé d'un bouton.

Fonction X - Store

...Store

Réglages étendus pour store

 

Direction du mouvement du store

Ouverture ou fermeture

Temps d’actionnement prolongé

4 – 250, unité = 100 ms

L'ouverture ou la fermeture du store est commandée via l'Objet de déplacement, alors que l'arrêt et le réglage des lamelles sont commandés via l'objet Arrêt/pas. Il vous faut 2 fonctions de bouton, chacune devant être connectée aux mêmes adresses de groupes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?