MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Paramètres d'affichage

Dans la section Paramètres d'affichage, vous pouvez régler le niveau de rétroéclairage de l'affichage en mode normal, nuit et veille.

Réglages étendus

Paramètres d’affichage

 
 

Niveau de rétroéclairage en fonctionnement normal

5 – 100 %

 

Niveau de rétroéclairage en mode nuit

5 – 100 %

   

Mode veille

Cocher / Décocher

   

Unités d’affichage de température

Celsius / Fahrenheit

Il est possible de régler les unités d'affichage de la température. Ce paramètre affecte tous les affichages de température, y compris le champ médian et la température de l'économiseur d'écran.

Si vous autorisez le mode veille, vous pouvez également personnaliser l'apparence de l’écran de veille.

Réglages étendus

Paramètres d’affichage

 

Mode veille

activer

Niveau de rétroéclairage en veille

5 – 100 %

   

Écran de veille

Inchangé

Date et heure

Température

Date, heure et température

   

Délai de mise en veille

1 à 255, unité = 1 s

   

Délai de passage de l’état de veille à l’état normal après le réveil

Verrouillages / 0,5 s – 3 s

   

Affichage de la température ambiante

Interne / Externe / Les deux

   

Description du capteur interne/externe

Max. 10 caractères

   

Temps d'intervalle du capteur externe

1 – 255, unité = 1 min.

L'appareil repasse en mode normal via le capteur de proximité ou les boutons.

Si vous choisissez l'interface Date et heure et activez la fonction de proximité, vous pouvez utiliser ce paramètre à régler lorsque votre interface revient automatiquement en mode normal au réveil. Si vous choisissez Température ou Date, heure et température, vous pouvez sélectionner la température que vous souhaitez afficher sur l'écran de veille (interne / externe / les deux).

Si l'utilisateur n'utilise pas l'appareil dans le délai prédéfini, l'appareil passe du mode normal au mode veille. L'intervalle de temps peut être influencé par le paramètre Temporisation d'arrêt de proximité.

L'appareil s’active d'abord en veille, puis passe en mode normal avec une temporisation prédéfinie ou si vous appuyez sur un bouton. Si vous désactivez la fonction proximité et sélectionnez Inchangé pour l'écran de veille, vous devez appuyer sur n'importe quel bouton pour repasser du mode veille au mode normal.

Pour en savoir plus, voir Fonction proximité.

Vous pouvez choisir d'afficher la température des capteurs internes, externes ou des deux et les nommer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?