MTN6194-6010S_SW_24_06_14

ETS-Betrieb

Tabellen mit beschreiben die Parametereinstellungen im ETS.

Die wichtigsten Einstellungselemente befinden sich auf der linken Seite. Die spezifischen Parameter und deren Werteeinstellungen befinden sich auf der rechten Seite.

Erweiterte Einstellungen

Gerätesicherheit

 
 

Gerätesicherheit

Bei Objektwert "1"

     

Bei Objektwert "0"

     

Deaktiviert

   

Zykluszeitüberwachung für Sicherheitsobjekt (0 ... 255, Einheit = 1 s, 0 = inaktiv)

0

Im ETS werden die Geräteparameter über die Schaltfläche "Parameter bearbeiten" geöffnet.

Die Benutzeroberfläche ist in 2 Bereiche unterteilt: Die Registerkarten befinden sich auf der linken Seite, die Parameter auf der rechten Seite zusammen mit deren Werten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?