MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Kurze und lange Treppenhausbeleuchtungszeit

Einstellen der Treppenhausbeleuchtungszeit

Mit dieser Funktion können Sie eine kurze und lange Treppenhausbeleuchtungszeit mit einem Drucktaster implementieren. Der Schaltaktor benötigt für diese Anforderung keine Treppenhausbeleuchtungsfunktion.

Mit einer kurzen Tastenbetätigung schaltet der Schaltaktor das Licht ein und nach einer festgelegten Zykluszeit (z. B. 3 Minuten) wird es wieder ausgeschaltet. Bei Betätigung eines langen Tasters wird dieselbe Funktion ausgeführt, jedoch mit längerer Zykluszeit (z. B. 6 Minuten).

  • Anzahl der Objekte = 2 (Objekt A/B)

  • Objekt A/B = 1 Bit

  • Objekt A:

    • Aktion bei Loslassen vor Ablauf der langen Betätigungszeit = Sendet 1 und dann 0 nach einer Zykluszeit (3 Min.)

    • Sonstige Maßnahmen = Keine Änderung

  • Objekt B:

    • Aktion bei Loslassen nach Ablauf der langen Betätigungszeit = Sendet 1 und dann 0 nach einer Zykluszeit (6 Min.)

    • Sonstige Maßnahmen = Keine Änderung

Verbinden Sie hierzu das Objekt A und das Objekt B mit dem Schaltobjekt des Schaltaktors.

Dauerhaftes Ein-/Ausschalten der Beleuchtung oder permanentes Ausschalten nach Ablauf einer Zykluszeit

Mit einem kurzen Tasteneingriff schaltet der Schaltaktor die Leuchte dauerhaft ein oder aus. Eine Betätigung über einen Taster schaltet die Beleuchtung ein und nach einer festgelegten Zykluszeit (z. B. 6 Minuten) wird sie wieder ausgeschaltet. Aufgrund der anpassbaren Zykluszeit im Drucktaster ist für diese Funktion kein Treppenhaus-Beleuchtungsfunktion erforderlich.

  • Anzahl der Objekte = 2 (Objekt A/B)

  • Objekt A/B = 1 Bit

  • Objekt A:

    • Aktion bei Loslassen vor Ablauf der langen Betätigungszeit = Schaltet um

    • Sonstige Maßnahmen = Keine (stoppt das zyklische Senden)

  • Objekt B:

    • Aktion bei Erreichen der langen Betätigungszeit = Sendet 1 und dann 0 nach einer Zykluszeit = (6 Min.)

    • Sonstige Maßnahmen = Keine Änderung

Verbinden Sie hierzu das Objekt A und das Objekt B mit dem Schaltobjekt des Schaltaktors.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?