MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Jalousie

Mit der Funktion Jalousie können Sie eine Jalousie anheben und absenken und die Lamellen einstellen.

In der Standardeinstellung heben Sie eine Jalousie an und stellen die Lamellen ein. Um die Jalousie zu senken, benötigen Sie eine zweite Tastenfunktion. Sie können aus den folgenden Bedienungskonzepten auswählen.

  • Heben und senken Sie die Jalousie abwechselnd und stellen Sie die Lamellen mit jeder Taste ein (einflächige Jalousienbedienung).

  • Heben Sie die Jalousien mit jeder Taste nur an oder senken Sie sie nur, und stellen Sie die Lamellen ein (zweiflächige Jalousienbedienung).

  • Bewegen Sie die Jalousie in eine zuvor vorgegebene Position und stellen Sie die Lamellen ein.

  • Führen Sie die Jalousien zwischen 2 zuvor vorgegebenen Positionen hin und her und stellen Sie die Jalousien ein.

Funktion X – Jalousie

...Jalousie

Express-Einstellungen für Jalousie

 

Bezeichnung des Kanals

12 Bytes zulässig

Sperrfunktion

Deaktivieren

Sperren = 1/Entsperren = 0

Sperren = 0/Entsperren = 1

   

Anzeige des Verhaltens beim Sperren

Nein

Symbol für Anzeigesperre

   

Bewegungsrichtung der Jalousie

Nach oben/unten

   

So wird die Statusanzeige ausgelöst

Rückmeldeobjekt 1 Bit

Rückmeldeobjekt-Wert 1 Byte

Betätigung = Ein / Loslassen = Aus

Betätigung = Aus / Loslassen = Ein

Lange Betätigung = Ein / Loslassen = Aus

Immer eingeschaltet = Aus

Immer eingeschaltet = Ein

   

Erweiterte Einstellungen für Jalousie

Aktivieren

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?