MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Einflächige Bedienung

Bei Wechsel- oder Zentralschaltung wird die Tastenfunktion auch über einen anderen Sensor gesteuert. Bei der einflächigen Bedienung kann der aktuelle Status angepasst werden. Hierzu muss der zuletzt gesendete Wert auf den Taster geladen werden. Bei Schaltobjekten (1 Bit) umfasst dies die Werte 1 und 0.

Beim Umschalten mit Schaltaktoren können Sie die Rückmeldefunktion des Schaltaktors verwenden.

Verbinden Sie auch die Gruppenadresse des Rückmeldeobjekts für den verbundenen Kanal mit dem Schaltobjekt (1 Bit) für die Tastenfunktion.

Das Laden von Werten ist für alle Objekttypen möglich. Stellen Sie für alle Taster dieselben Werte ein, z. B. 70 % für den Wert 1 und 0 % für den Wert 2. Wenn der zuletzt gesendete oder empfangene Wert gleich 1 ist, wird der Wert 2 nach der nächsten Aktion gesendet, andernfalls wird der Wert 1 gesendet.

Bei einer Wechselschaltung ist sicherzustellen, dass die Objekte für die 2 Taster mit derselben Gruppenadresse verknüpft sind.

Schließen Sie bei einem mittleren Drucktaster auch die Central-Gruppenadresse an die Objekte der anderen Drucktaster an.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?