MTN6194-6010S_SW_24_06_14

RGB-Beleuchtung

Die RGB-Beleuchtungsfunktion ermöglicht Ihnen die Festlegung einer bestimmten RGB- oder RGBW-LED. In der ETS legen Sie den RGB/W-Wert fest und verknüpfen ihn mit einer bestimmten Taste.

Durch Betätigen der Taste wird die festgelegte Lichtfarbe aufgerufen.

Sie können folgende Einstellungen ändern:

  • Typ des Objektwerts

  • Unterscheidung zwischen langer und kurzer Betätigung

  • RGB/W-Wert

  • Einstellbare weiße Farbtemperatursteuerung

Funktion X – RGB-Beleuchtung

...RGB-Beleuchtung

Einstellungen für RGB-Beleuchtung

 

Bezeichnung des Kanals

12 Bytes zulässig

Sperrfunktion

Deaktivieren

Sperren = 1/Entsperren = 0

Sperren = 0/Entsperren = 1

   

Anzeige des Verhaltens beim Sperren

Nein

Symbol für Anzeigesperre

   

RGB-Streifentyp

RGB

RGBW

   

Objekttyp

1 × 3 Byte

3 × 1 Byte

1 × 6 Byte

4 × 1 Byte

   

Anzahl der Schaltungen

1 (kurze Betätigung)

2 (kurze/lange Betätigung)

   

Zeit für lange Betätigung

4 – 250, Einheit = 100 ms

   

Wert senden (kurzer Betrieb)

 
   

RGB-Wert 1

 
   

Weißwert 1

 
   

Wert senden (langer Betrieb)

 
   

RGB-Wert 1

 
   

Weißwert 1

 
   

So wird die Statusanzeige ausgelöst

Rückmeldeobjekt 1 Bit

Rückmeldeobjekt-Wert 1 Byte

Betätigung = Ein / Loslassen = Aus

Betätigung = Aus / Loslassen = Ein

Lange Betätigung = Ein / Loslassen = Aus

Immer eingeschaltet = Aus

Immer eingeschaltet = Ein

Sie können die einzelnen Farben mit separaten Bytes dimmen oder alle Farben über ein Kommunikationsobjekt zusammen dimmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?