Normale Flankenfunktion
Mit der normalen Flankenfunktion können Sie festlegen, welche Aktionen beim Betätigen einer Taste und welche beim Loslassen einer Taste ausgeführt werden sollen.
Sie können 2 Objekte unabhängig voneinander einstellen.
-
1 Bit
-
2-Bit (Prioritätssteuerungsbefehle)
-
4 Bit (Dimmbefehle)
-
1 Byte (0 – 100 %)
-
1 Byte (0 – 255)
Sie können für jedes Objekt 2 Werte auswählen.
Objekttyp |
Auswahl 1 [Wert] |
Auswahl 2 [Wert] |
---|---|---|
1 Bit |
1 |
0 |
> 1 Bit |
Wert 1 |
Wert 2 |
Sie können die folgenden Aktionen festlegen:
Wert |
Aktion |
---|---|
Sendet [Wert] |
Sendet den betreffenden Wert einmal und stoppt das zyklische Senden. |
Sendet seinen Wert |
Der aktuelle Objektwert wird gesendet. Deshalb können Sie beispielsweise einen Wert mit der Sendergruppenadresse senden, der vorher über eine andere Gruppenadresse empfangen wurde. Auf diese Weise speichern Sie einen Wert im Taster und senden diesen bei Bedarf. |
Schaltet um |
Bei einem 1-Bit-Objekt wird immer der invertierte Objektwert gesendet. Wenn das Objekt zuletzt ein Ein-Telegramm gesendet oder empfangen hat, wird als Nächstes ein Aus-Telegramm gesendet. Dementsprechend wird nach einem Aus-Telegramm ein Ein-Telegramm gesendet. Für die anderen Objekttypen wird entweder der Wert 1 oder der Wert 2 gesendet. Werte, die nicht gesetzt wurden, können auch über den Bus empfangen werden. Wenn das Objekt zuletzt den Wert 1 gesendet oder empfangen hat, wird als Nächstes der Wert 2 gesendet. Andernfalls wird der Wert 1 gesendet. Stellen Sie bei Wechsel- oder Zentralschaltung dieselben Werte für alle Sendeobjekte ein, z. B. 70 % für 1 und 0 % für 2. |
Keine |
Es wird keine Aktion ausgeführt. |