MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Erweiterte Flankenfunktion

Mit der erweiterten Flankenfunktion steht ein breiteres Spektrum an Funktionen zur Verfügung. Neben der Normalflankenfunktion unterscheidet die erweiterte Funktion zwischen Kurzbetrieb und Schweranlauf.

Funktion X – Flanken

Flanken 1-Bit, 2-Bit, 4-Bit, 1-Byte

Erweiterte Einstellungen für Flanken

 

Flanken Objekt A/B

Objekttyp A/B

1 Bit

2 Bit (Prioritätssteuerung)

4 Bit

1 Byte (0 – 100 %)

1 Byte (0 – 255)

 

Aktion direkt bei Betätigung

 
   

Aktion bei Loslassen vor Ablauf der langen Betätigungszeit

 
   

Aktion bei Erreichen der langen Betätigungszeit

 
   

Aktion bei Loslassen nach Ablauf der langen Betätigungszeit

 
   

Wert 1/2

Zwangsgeführt einschalten (11)

Zwangsgeführt ausschalten (10)

Prioritätssteuerung entfernen (00)

oder

Dim-Darker-Stopp

Bis min. Helligkeit

1/2 dunkler

1/4 dunkler

1/8 dunkler

1/16 dunkler

1/32 dunkler

1/64 dunkler

Dim-Brighter-Stopp

Bis max. Helligkeit

1/2 heller

1/4 heller

1/8 heller

1/16 heller

1/32 heller

1/64 heller

oder

100%

90%

80%

75%

70%

60%

50%

40%

30%

25%

20%

10%

0%

oder

0..255

   

Zykluszeit

 

Insgesamt legen Sie 4 Aktionen für das Betätigen und Loslassen fest:

  1. Aktion direkt bei Betätigung:
    Die Aktion wird bei jeder Betätigung der Taste ausgeführt.

  2. Aktion bei Loslassen vor Ablauf der langen Betätigungszeit
    Die Aktion wird erst nach einer kurzen Betätigung ausgeführt.

  3. Aktion bei Erreichen der langen Betätigungszeit:
    Die Aktion wird direkt ausgeführt, wenn die Taste gedrückt und gehalten wird. Sie drücken die Taste, bis die Aktion (z. B. Leuchte schalten) ausgeführt wird.

  4. Aktion bei Loslassen nach Ablauf der langen Betätigungszeit:
    Die Aktion wird auch bei Loslassen nach dem Drücken und Halten ausgeführt.


Sie legen die entsprechende Aktion für jede Betätigungsphase fest. Neben der normalen Flankenfunktion können Sie für jedes Objekt eine Zykluszeit festlegen. Sie können einmal oder zyklisch senden. So können Sie beispielsweise die Aktion Schaltet zyklisch um, sendet sofort, danach zyklisch verwenden, um zyklisch zwischen den Beleuchtungsszenen umzuschalten.

Sie können die Aktion Sendet Wert 1 und nach einer Zykluszeit Wert 2 verwenden, um eine Treppenhausbeleuchtungsfunktion auszuführen.

Beispiele für die erweiterte Flankenfunktion finden Sie im Kapitel Anwendungsbeispiele für die Flankenfunktion.

HINWEIS:
  • Beachten Sie bei der Parametrierung, dass alle 4 Betätigungsphasen eingestellt werden müssen, damit der Taster nach Bedarf funktioniert.

  • Um die Objektwerte lesen zu können, müssen Sie die Read-Flags manuell einstellen.

Sie können 2 Objekte unabhängig voneinander einstellen.

  • 1 Bit

  • 2-Bit (Prioritätssteuerungsbefehle)

  • 4 Bit (Dimmbefehle)

  • 1 Byte (0 – 100 %)

  • 1 Byte (0 – 255)

Sie können für jedes Objekt 2 Werte auswählen.

Objekttyp

Auswahl 1 [Wert]

Auswahl 2 [Wert]

1 Bit

1

0

> 1 Bit

Wert 1

Wert 2

Sie können die folgenden Aktionen festlegen:

Wert

Aktion

Sendet [Wert]

Sendet den entsprechenden Wert.

Sendet [Wert] sofort und danach zyklisch

Wenn keine Zykluszeit ausgeführt wird, wird der Wert sofort gesendet und eine neue Zykluszeit wird gestartet. Wenn bereits eine Zykluszeit ausgeführt wird, wird sie unterbrochen, der Wert wird gesendet, und eine neue Zykluszeit wird gestartet. Anschließend wird der Wert weiterhin zyklisch gesendet. Mit dieser Funktion können Sie Stufen dimmen (z. B. 1/8 heller).

Sendet [Wert] nur zyklisch

Wenn keine Zykluszeit ausgeführt wird, wird der Wert sofort gesendet und eine neue Zykluszeit wird gestartet. Wenn bereits eine Zykluszeit läuft, wird sie nicht unterbrochen. Der Wert wird übertragen, nachdem die aktuelle Zykluszeit abgelaufen ist und eine neue Zykluszeit gestartet wurde. Anschließend wird der Wert weiterhin zyklisch gesendet. Mit dieser Funktion können Sie beispielsweise die Drucktastenfunktion überwachen.

Setzt Objektwert auf [Wert] (nur lesbar)

Der Wert wird in das Objekt geschrieben und nicht gesendet. Alle aktiven Zykluszeiten werden beendet. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass der Wert von einer Visualisierung gelesen wird, müssen Sie das Read-Flag für das Objekt festlegen.

Schaltet um

Sendet die eingestellten Werte abwechselnd. Die Umschaltung erfolgt ebenfalls über den -Bus.

Bei einem 1-Bit-Objekt wird immer der invertierte Objektwert gesendet. Wenn das Objekt zuletzt ein Ein-Telegramm gesendet oder empfangen hat, wird als Nächstes ein Aus-Telegramm gesendet. Dementsprechend wird nach einem Aus-Telegramm ein Ein-Telegramm gesendet.

Für die anderen Objekttypen wird entweder der Wert 1 oder der Wert 2 gesendet. Werte, die nicht gesetzt wurden, können auch über den Bus empfangen werden. Wenn das Objekt zuletzt den Wert 1 gesendet oder empfangen hat, wird für die nächste Aktion der Wert 2 gesendet. Andernfalls wird der Wert 1 gesendet.

Stellen Sie bei Wechsel- oder Zentralschaltung dieselben Werte für alle Sendeobjekte ein, z. B. 70 % für 1 und 0 % für 2.

Schaltet um, sendet sofort, danach zyklisch

Wenn keine Zykluszeit aktiv ist, wird der Wert einmal umgeschaltet, sofort gesendet und eine neue Zykluszeit gestartet. Wenn bereits eine Zykluszeit läuft, wird sie unterbrochen, der einmalig eingegebene Wert wird gesendet und eine neue Zykluszeit gestartet. Anschließend wird der Wert weiterhin zyklisch, jedoch ohne weiteres Umschalten übertragen (siehe Schaltet um).

Schaltet um, sendet nur zyklisch

Wenn keine Zykluszeit aktiv ist, wird der Wert einmal umgeschaltet, sofort gesendet und eine neue Zykluszeit gestartet. Wenn bereits eine Zykluszeit ausgeführt wird, wird diese nicht unterbrochen, der einmalig umgeschaltete Wert wird nach Ablauf der aktuellen Zykluszeit und dem Start einer neuen Zykluszeit gesendet. Anschließend wird der Wert weiterhin zyklisch, jedoch ohne weiteres Umschalten übertragen (siehe Schaltet um).

Schaltet um und wird nicht gesendet

Der getaktete Wert wird in das Objekt geschrieben und nicht gesendet. Jegliche aktive Zykluszeit wird beendet (siehe Schaltet um). Wenn Sie beispielsweise möchten, dass der Wert von einer Visualisierung gelesen wird, müssen Sie das Read-Flag für das Objekt festlegen.

Schaltet zyklisch um, sendet sofort, danach zyklisch

Läuft keine Zykluszeit, wird der Wert umgeschaltet, sofort gesendet und eine neue Zykluszeit gestartet. Wenn bereits eine Zykluszeit läuft, wird sie unterbrochen, der getaktete Wert wird gesendet und eine neue Zykluszeit gestartet. Anschließend wird der Wert weiterhin umgeschaltet und zyklisch gesendet (siehe Schaltet um).

Mit dieser Funktion können Sie z. B. zyklisch zwischen Beleuchtungsszenen wechseln.

Schaltet zyklisch um, sendet nur zyklisch

Läuft keine Zykluszeit, wird der getaktete Wert sofort übertragen und eine neue Zykluszeit gestartet. Wenn bereits eine Zykluszeit läuft, wird sie nicht unterbrochen. Der getaktete Wert wird gesendet, nachdem die aktuelle Zykluszeit abgelaufen ist und eine neue Zykluszeit gestartet wurde. Anschließend wird der Wert weiterhin umgeschaltet und zyklisch gesendet (siehe Schaltet um).

Schaltet zyklisch um und wird nicht gesendet

Der getaktete Wert wird in das Objekt geschrieben und nicht gesendet. Daraufhin wird der Wert immer zyklisch umgeschaltet und der neue Wert in das Objekt geschrieben (siehe ). Wenn Sie beispielsweise möchten, dass der Wert von einer Visualisierung gelesen wird, müssen Sie das Read-Flag für das Objekt festlegen.

Sendet seinen Wert (nicht für 2-Bit-Prioritätssteuerung)

Der aktuelle Objektwert wird gesendet. Alle aktiven Zykluszeiten werden beendet. Deshalb können Sie beispielsweise einen Wert mit der Sendergruppenadresse senden, der vorher über eine andere Gruppenadresse empfangen wurde. Auf diese Weise speichern Sie einen Wert im Taster und senden diesen bei Bedarf.

Sendet seinen Wert sofort und danach zyklisch (nicht für 2-Bit-Prioritätssteuerung)

Wenn keine Zykluszeit aktiv ist, wird der aktuelle Objektwert sofort übertragen und eine neue Zykluszeit gestartet. Wenn bereits eine Zykluszeit ausgeführt wird, wird sie unterbrochen, der aktuelle Objektwert wird übertragen und eine neue Zykluszeit gestartet. Anschließend wird der aktuelle Objektwert weiterhin zyklisch abgesetzt.

Erhöhe den aktuellen Objektwert um Wert 1 zyklisch (nur für 1 Byte)

Wenn keine Zykluszeit ausgeführt wird, wird dem aktuellen Objektwert der Wert 1 hinzugefügt, der Objektwert übertragen und eine neue Zykluszeit gestartet. Wenn bereits eine Zykluszeit läuft, wird sie nicht unterbrochen. wird der aktuelle Objektwert mit dem hinzugefügten Wert 1 übertragen und eine neue Zykluszeit gestartet. Mit dieser Funktion können Sie mehrere Werte nacheinander erhöhen und senden, indem Sie beispielsweise die Taste gedrückt halten. Bei Überschreitung des Werts “255” wird der Wert wieder auf 0 zurückgesetzt.

Beispiel:

  • Aktueller Objektwert = 255

  • Wert 1 = 5

  • Nächster gesendeter Wert = 4

Wenn Sie beispielsweise den aktuellen Objektwert von "255" um den Wert "5" erhöhen, wird der Wert "4" gesendet.

Wenn Sie immer die gleichen Werte senden möchten, wählen Sie im Bereich 0 - 255 oder 0 % - 100 %. Der -Bus kann die Werte jedoch überschreiben und verschieben. Die Werte werden immer vom aktuellen Objektwert aus erhöht.

Wenn Sie die Werte nur in 1 Richtung und nur bis zu einem Höchstwert erhöhen möchten, wählen Sie den 8-Bit-Schieberegler mit Grenzwerten aus.

Reduziere den aktuellen Objektwert um Wert 2 zyklisch (nur für 1 Byte)

Wenn keine Zykluszeit ausgeführt wird, wird Wert 2 vom aktuellen Objektwert subtrahiert, der Objektwert wird übertragen und eine neue Zykluszeit wird gestartet. Wenn bereits eine Zykluszeit läuft, wird sie nicht unterbrochen. wird der aktuelle Objektwert mit Wert 2 subtrahiert und eine neue Zykluszeit gestartet. Mit dieser Funktion können Sie mehrere Werte nacheinander subtrahieren und senden, indem Sie beispielsweise die Taste gedrückt halten. Sinkt der Wert unter “0”, wird der Wert auf 255 zurückgesetzt.

Beispiel:

  • Aktueller Objektwert = 0

  • Wert 1 = 5

  • Nächster gesendeter Wert = 250

Wenn Sie immer die gleichen Werte senden möchten, wählen Sie im Bereich 0 - 255 oder 0 % - 100 %. Der -Bus kann die Werte jedoch überschreiben und verschieben. Die Werte werden immer vom aktuellen Objektwert subtrahiert.

Wenn Sie die Werte nur in 1 Richtung und nur auf einen Mindestwert reduzieren möchten, wählen Sie den 8 Bit-Schieberegler mit Grenzwerten aus.

Sendet [Wert A] und nach einer Zykluszeit [Wert B]

Wert 1 wird sofort und Wert 2 nach einer Zykluszeit gesendet, unabhängig davon, ob bereits eine Zykluszeit ausgeführt wird oder nicht. Bei einem 1-Bit-Objekt wird "1" unmittelbar und nach Ablauf einer Zykluszeit "0" gesendet. Mit dieser Treppenhaus-Beleuchtungsfunktion können Sie den Komfortmodus für eine Raumtemperaturregelung aufrufen, z. B. um nach Ablauf der Zykluszeit wieder in den Standby-Modus zu wechseln. Sie stellen die Dauer über die Zykluszeit ein.

Keine (stoppt zyklisches Senden)

Es werden keine Aktionen ausgeführt, und alle aktiven Zykluszeiten werden gestoppt. Wählen Sie diese Funktion, wenn Sie das zyklische Senden auch beenden möchten.

Keine Änderung

Die aktuelle Aktion wird beibehalten und jede aktive zyklische Übertragung wird beibehalten. Sie wählen diese Aktion für die Freigabe aus, wenn Sie z. B. die Aktion Sendet Wert 1 und nach einer Zykluszeit Wert 2 aktiviert haben.

Keine (Stopp nach Ablauf der aktuellen Zykluszeit)

Aktuell wird keine Aktion ausgeführt, aber jede aktive Zykluszeit wird nicht angehalten. Es läuft bis zum Abschluss durch und wird dann einmal gesendet.

Auf der Registerkarte Funktion finden Sie eine weitere Registerkarte für jedes Kommunikationsobjekt (A/B).

Funktion 1 – Flanke

Flanke

Erweiterte Einstellungen für Flanke

 

Einstellung Objekt A/B

Objekt A/B

 

Aktion direkt bei Betätigung

   

Aktion bei Loslassen vor Ablauf der langen Betätigungszeit

   

Aktion bei Erreichen der langen Betätigungszeit

   

Aktion bei Loslassen nach Ablauf der langen Betätigungszeit

   

Wert 1

   

Wert 2

   

Zykluszeit = Basis * Faktor

   

Auflösung für Timer

   

Zeit für Betätigung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?