Objekttyp
Sie können die Werte über die folgenden Objekte an den Bus senden, indem Sie eine Taste drücken:
Objekttyp |
Anpassungsoptionen |
Geräte |
---|---|---|
Temperatursollwert (DPT 9.001) |
Temperatursollwert |
MTN6730-0002 oder die meisten Temperaturregler. |
Absolutsollwert |
||
Relativsollwert |
||
Temperaturverschiebung (DPT 9.002) |
Referenztemperaturdifferenz 2 Byte |
MTN6215-5910 MTN6730-0003 |
Temperaturverschiebung (DPT 6.010) |
Referenztemperaturdifferenz1 Byte |
MTN6730-0002 |
Um den Temperatursollwert im Mittelfeld anzuzeigen, müssen Sie den Sollwert Eingang der Mittelfeldanzeige in derselben Gruppe mit dem Temperatureinstellungsobjekt des Ventils einstellen.