MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Funktionsprinzip der normalen Flanke

Die folgenden Abbildungen zeigen das Verhalten der Kantenfunktion, wenn eine Taste gedrückt und losgelassen wird.

Betriebstaste
Freigabetaste
Objekt A Sendet Telegramme
Sendet 1/Keine Aktion bei Betätigung/Aktion bei Loslassen

Beispiel 1:

Objekt A = 1 Bit

Beispiel 2:

Objekt A = 1 Bit

Beispiel 3:

Objekt A = 1 Bit

Beispiel 4:

Objekt A = 1 Byte kontinuierlich 0 – 255

Wert 1 = 255

Wert 2 = 50

Beispiel 5: Totmannsteuerung/Umschaltungsprioritätssteuerung

Objekt A = 2 Bit (Prioritätssteuerung)

Wert 1 = 11 (zwangsgeführt einschalten)

Wert 2 = 10 (zwangsgeführt ausschalten)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?