MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Zweiflächiges Dimmen

Die Einstellungen für die einflächige und die zweiflächige Bedienung sind weitgehend identisch.

Für das Dimmen mit Dimmstufen können Sie den Parameter Stopp-Telegramm nach Loslassen senden verwenden.

In der Standardeinstellung beendet ein Stopp-Telegramm, wie bei einer einflächigen Bedienung den Dimmdurchlauf, wenn die Taste losgelassen wird. Wenn jedoch kein Stopptelegramm gesendet wird, wird der Dimmdurchlauf selbst nach der Loslassen der Taste fortgesetzt. Eine lange Tastenbetätigung reicht dann aus, um eine Stufe heller oder dunkler zu stellen.

Wenn Sie die Dimmstufe 1/4 heller wählen, können Sie mit 4 langen Tastenbetätigungen von der minimalen bis zur maximalen Helligkeit abweichen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?