MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Einflächige Bedienung für Jalousie

Eine lange Tastenbetätigung hebt oder senkt abwechselnd die Jalousie. Die aktuelle Bewegungsrichtung des Jalousien ist immer von der vorhergehenden Aktion abhängig. Sie können die Zeit für die lange Tastenbetätigung einstellen.

Sie können die Lamellen in derselben Richtung in mehreren Schritten einstellen. Drücken Sie dazu kurz die Taste wiederholt, bis die gewünschte Position erreicht ist. Die Lamellen passen sich in dieselbe Richtung an, vorausgesetzt, die nächste Tastenbetätigung folgt innerhalb einer einstellbaren Pausenzeit. Nach Ablauf dieser Pause ändert sich die Drehrichtung der Lamellen.

Funktion X – Jalousie

...Jalousie

Erweiterte Einstellungen für Jalousie

 

Bewegungsrichtung der Jalousie

Nach oben/unten

Pause für Wechsel der Lamellenrichtung

5 – 50, Einheit = 100 ms

 

Zeit für lange Betätigung

4 – 250, Einheit = 100 ms

Die Jalousie wird über das Bewegobjekt abwechselnd aufwärts und abwärts bewegt, während das Anhalten und Einstellen der Lamellen über das Objekt Stopp/Schritt gesteuert wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?