MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Einschaltverzögerung

Die Einschaltverzögerung ist die Zeit, um die sich der Start des Geräts nach dem Einschalten verzögert. Die Geräteinitialisierungszeit ist nicht enthalten.

Stellen Sie den Wert zwischen 0 (gesperrt) und 30 Sekunden ein.

Während der Verzögerungszeit sendet das Gerät keine Telegramme an den Bus und die Kanäle ändern ihren Status nicht.

Nach Ablauf der Verzögerung werden die Telegramme gesendet und der Status der Kanäle entsprechend den definierten Parametern eingestellt.

Alle Telegramme, die während der Verzögerungszeit von Kommunikationsobjekten empfangen werden, werden gespeichert. Antworten auf diese Telegramme werden nach Ablauf der Verzögerungszeit gesendet.

Sie können die Einschaltverzögerung verwenden, um die Last auf dem Bus und den Versorgungskreis nach dem Einschalten zu reduzieren. Sie informiert außerdem darüber, dass der Bus kommunikationsbereit ist und die Geräte mit Strom versorgt werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?