MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Temperaturabfall/-anstieg

Mit der Funktion Temperaturabfall können Sie den Temperatursollwert ändern. Wenn Sie diese Funktion der Taste zuweisen und sie drücken, wird die Soll-Temperatur im Mittelfeld angezeigt, wenn Sie in den Allgemeinen Einstellungen (Mittelfeldanzeige) Nur Temperatur oder Temperatur + Text auswählen.

Die Funktion Temperaturanstieg entspricht der Funktion Temperaturabfall. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie zur Erhöhung des Soll-Temperaturwerts eingesetzt wird.

Sie können folgende Einstellungen ändern:

Funktion X – Temperaturabfall/-anstieg

Temperaturabfall/-anstieg

Einstellungen für Temperaturabfall/-anstieg

Bezeichnung des Kanals

12 Bytes zulässig

Sperrfunktion

Deaktivieren

Sperren = 1/Entsperren = 0

Sperren = 0/Entsperren = 1

   

Anzeige des Verhaltens beim Sperren

Nein

Symbol für Anzeigesperre

   

Objekttyp

Temperatursollwert (DPT 9.001)

Temperaturverschiebung (DPT 9.002)

Temperaturverschiebung (DPT 6.010)

   

Temperaturregelstufe

0,1 – 0,5 K

 

[Temperaturabfall]

Minimalsollwert

10 – 32, Einheit = 1 °C

 

[Temperaturabfall]

Minimalsollwertverschiebung

– 0, Einheit = 1 K

 

[Temperaturanstieg]

Maximaler Sollwert

10 – 32, Einheit = 1 °C

 

[Temperaturanstieg]

Maximalsollwertverschiebung

0 – 10, Einheit = 1 K

   

So wird die Statusanzeige ausgelöst

Rückmeldeobjekt 1 Bit

Rückmeldeobjekt-Wert 1 Byte

Betätigung = Ein / Loslassen = Aus

Betätigung = Aus / Loslassen = Ein

Immer eingeschaltet = Aus

Immer eingeschaltet = Ein

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?