MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Text und/oder Symbole

Wenn Sie einen Text oder Symbole anzeigen möchten, wählen Sie im nächsten Schritt das gewünschte Symbol aus und geben Sie einen Text mit einer Höchstlänge von 10 Zeichen ein.

Sie können bis zu vier Zeilen festlegen, wobei die Textlänge von der Breite der Buchstaben abhängt. Bitte prüfen Sie die optimale Anzeige auf dem Display.

Wenn Sie das Dimmsymbol auswählen, können Sie auch die Dimmstufe anklicken.

Wenn Sie die Dimmstufe aktivieren, müssen Sie den Parameter Aufenthaltsdauer einstellen. Es ist das Zeitintervall, in dem der Dimmwert vom Bus über die Rückmeldung zum Helligkeitsgradstatus Objekt empfangen wird. Wenn der Wert empfangen wird, wird der Dimmpegel für die festgelegte Dauer im Mittelfeld angezeigt. Nach Ablauf der Zeitdauer wird das Dimmsymbol angezeigt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.