MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Statusanzeige

In der Standardeinstellung wird die Statusanzeige durch das Schalt-/Wertobjekt A = Ein/Aus angesteuert.

Auslöser

Hinweis

Schalt-/Wertobjekt A = Ein/Aus

Wenn das Objekt 1 Byte ist, ist der Wert > 0 = der Status ist Ein und der Wert 0 = Aus.

Rückmeldeobjekt 1 Bit

1 = Ein

0 = Aus

gemäß dem Wert für das externe 1-Bit-Rückmeldeobjekt.

Rückmeldeobjekt 1 Byte

Wenn der Rückmeldewert des externen Objekts 1 Byte beträgt,

der Wert > 0 = Ein,

und der Wert 0 = Aus.

Betätigung = Ein / Loslassen = Aus

Status der gedrückten Taste = Ein

Status der freigegebenen Taste = Aus

Betätigung = Aus / Loslassen = Ein: Status der betätigten Taste = Aus Status der freigegebenen Taste = Ein.

Immer eingeschaltet = Aus/Ein:

Das Symbol ist immer Aus/Ein.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?