MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Typ des Ausgangsobjekts

Wenn der Sensor als Auslöser der Näherungsfunktion eingeschaltet ist, regeln die Status Näherung und keine Näherung das Objekt Näherungsausgang.

Der Näherungsausgang kann wie folgt eingestellt werden:

  • 1-Bit-Objekt – sendet die Werte 1 und 0 (keine Näherung)

  • 1-Byte-Objekt – sendet einen einstellbaren Wert und 0 (keine Näherung)

Näherung

Typ des Ausgangsobjekts

Kein Objekt

   

1 Bit

   

1 Byte

Sie können das Senden der Ausgangswerte zyklisch einstellen.

Nachdem das Gerät für einen Zyklus hochgefahren wurde, beginnt das Ausgangsobjekt, den aktuellen Ausgangswert zyklisch zu senden.

Das zyklische Senden und Senden von Änderungen sind voneinander unabhängig und stören sich nicht gegenseitig.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?