MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Normale Szenenfunktion

Mit einer kurzen Tastenbetätigung rufen Sie eine Szene auf. Mit einer langen Tastenbetätigung werden die aktuellen Werte für die Szene gespeichert.

Funktion X – Szene

...Szene

Express-Einstellungen für Szene

 

Bezeichnung des Kanals

12 Bytes zulässig

Sperrfunktion

Deaktivieren

Sperren = 1/Entsperren = 0

Sperren = 0/Entsperren = 1

   

Anzeige des Verhaltens beim Sperren

Nein

Symbol für Anzeigesperre

   

Szenenadresse

0 – 63

   

So wird die Statusanzeige ausgelöst

Rückmeldeobjekt 1 Bit

Rückmeldeobjekt-Wert 1 Byte

Betätigung = Ein / Loslassen = Aus

Betätigung = Aus / Loslassen = Ein

Lange Betätigung = Ein / Loslassen = Aus

Immer eingeschaltet = Aus

Immer eingeschaltet = Ein

   

Erweiterte Einstellungen für Szene

 

Raumfunktionen aufrufen

Mit einer Szene können Sie mehrere Raumfunktionen per Knopfdruck ändern.

Durch das Laden einer Szene können Sie beispielsweise die Raumbeleuchtung auf einen bestimmten Wert dimmen, die Jalousien in die gewünschte Position bringen und die Stromversorgung an die Steckdosen in einem Raum einschalten.

Raumfunktionen speichern

Sie können die Werte für die einzelnen Raumfunktionen in einer Szene ändern. Verwenden Sie dazu weitere Tastenfunktionen wie Schalten, Dimmen oder Jalousie. Mit diesen Tastenfunktionen können Sie die Werte für die Raumfunktionen nacheinander ändern. Anschließend speichern Sie die neuen Werte in der Szene, indem Sie die Taste betätigen und gedrückt halten.

Einstellungen

In der normalen Szenenfunktion wird der Parameter Szenenadresse (0 – 63) angezeigt. Sie können diesen Wert verwenden, um eine Szene in Aktoren und Szenenmodulen aufzurufen. Die Speicherwerte werden automatisch zugewiesen. Sie können die Zeit einer langen Tastenbetätigung anpassen. Die Standardeinstellung ist eine Zeit von 600 ms.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?