MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Bewegung der Jalousie mit Positionierungswerten

Wenn der Jalousieaktor die Aktivierung von Positionen unterstützt, können Sie diese Funktion verwenden, um 1 oder 2 Positionen einzustellen. Sie können die Positionierungswerte als Absolutwerte (0 – 255) oder als Prozentsatz auswählen.

Wenn die Positionierung aktiviert ist, werden beim Betätigen der Taste die Sollwerte für die Position der Jalousie und der Lamellen gesendet.

Wenn Sie 1 Position eingestellt haben, werden die Werte für die Jalousie und Lamellen gesendet, wenn Sie die Taste kurz drücken.

Wenn Sie 2 Positionen festgelegt haben, geben Sie insgesamt 4 Werte an. Sie senden die Werte für Position 1 nach einer kurzen Tastenbetätigung und die Werte für Position 2 nach einer langen Tastenbetätigung.

Funktion X – Jalousie

...Jalousie

Erweiterte Einstellungen für Jalousie

 

Bewegungsrichtung der Jalousie

Bewegung mit Positionierungswerten

Anzahl der Positionierungen

1 (kurze Betätigung)

2 (kurze/lange Betätigung)

 

Typ der Positionswerte

Bewegung der Jalousie mit Positionierungswerten

   

Anzahl der Positionierungen

0 – 100%

0 – 255

   

Position 1/2 der Jalousie

 
   

Position 1/2 der Lamellen

 

Sie senden die Werte für die Positionen über die 1-Byte-Objekte Jalousie-Stellung und Lamellenstellung.

Das Bewegobjekt und das Stopp-/Schrittobjekt sind nicht verfügbar, wenn Sie die Jalousie mit Positionierungswerten bewegen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?