MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Umschalten

Mit der Funktion Umschalten schalten Sie abwechselnd ein und aus mit 1 Taste. Dies erfordert eine einflächige Bedienung. Sie können die Funktion Umschalten mit den folgenden Funktionen ändern und erweitern:

  • Gleichzeitig mit 2 Objekten senden

  • Ein- und Ausschalten und Senden von Werten

  • Ansteuern der Statusanzeige

Funktion X – Umschalten

...Umschalten

Express-Einstellungen für Umschalten

 

Bezeichnung des Kanals

12 Bytes zulässig

Sperrfunktion

Deaktivieren

Sperren = 1/Entsperren = 0

Sperren = 0/Entsperren = 1

   

Anzeige des Verhaltens beim Sperren

Nein

Symbol für Anzeigesperre

   

So wird die Statusanzeige ausgelöst

Schalt-/Wertobjekt A/B = Ein/Aus

Rückmeldeobjekt 1 Bit

Rückmeldeobjekt-Wert 1 Byte

Betätigung = Ein / Loslassen = Aus

Betätigung = Aus / Loslassen = Ein

Immer eingeschaltet = Aus

Immer eingeschaltet = Ein

   

Erweiterte Einstellungen für Umschalten

Aktivieren

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?