MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Zweiflächige Bedienung für Jalousie

Sie können die Jalousie jetzt auf- oder abwärts bewegen, indem Sie die entsprechende Taste drücken und halten. Eine kurze Tastenbetätigung stoppt die Bewegung. Mit einer kurzen Tastenbetätigung werden auch die Lamellen schrittweise eingestellt. Sie können die Zeit für die lange Tastenbetätigung einstellen.

Funktion X – Jalousie

...Jalousie

Erweiterte Einstellungen für Jalousie

 

Bewegungsrichtung der Jalousie

Nach oben bewegen Nach unten

Zeit für lange Betätigung

4 – 250, Einheit = 100 ms

Die Jalousie wird über das Bewegobjekt auf- oder abwärts bewegt, während das Anhalten und Einstellen der Lamellen über das Objekt Stopp/Schritt gesteuert wird. Sie benötigen 2 Tastenfunktionen, von denen Sie jeweils eine Verbindung zu denselben Gruppenadressen herstellen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?