MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Temperatur und Text

Wenn Sie sich für die Temperaturanzeige entscheiden, können Sie den Sensortyp, das Messintervall und die Uhrzeit für die Rückkehr vom Sollwert zur Stromtemperatur auswählen.

Allgemeine Einstellungen

Mittelfeldanzeige

 

Nur Temperatur

Temperatur + Text

Isttemperatur von

Intern/extern

 

(Temperatur + Text)

Beschreibung des Sollwerts

Max. 10 Zeichen

   

(Temperatur + Text)

Beschreibung des internen/externen Sensors

Max. 10 Zeichen

   

(Externer Sensor)

Intervallzeit des externen Sensors

1 - 255, Einheit = 1 min

     

Rückstellungszeit vom Sollwert auf die tatsächliche Temperatur

0,5 - 10 s

     

Steuerungsmodus

Heizen

Kühlen

Heizen und Kühlen

Wenn Sie Nur Temperatur oder Temperatur + Text in Verbindung mit der Sollwert-Anpassungsfunktion auswählen (weitere Informationen finden Sie unter Temperaturabfall/-anstieg), wird die Soll-Temperatur angezeigt, wenn Sie die Taste drücken. Nach einem Auslösevorgang wird die Ist-Temperatur nach einem voreingestellten Intervall angezeigt. Die Ist-Temperatur wird über den Bus von den internen oder externen Sensoren geliefert. Wenn Sie den externen Sensor auswählen, müssen Sie im nächsten Schritt das Intervall für das Senden des Requests zum Temperaturwert einstellen. Wenn das Gerät den Wert nicht innerhalb der Intervallzeit erhält, wird in der mittleren Feldanzeige ‘’--°C’’ angezeigt.

Die Anzeigefarbe der Solltemperatur kann zusätzlich durch den Heiz- oder Kühlmodus verändert werden.

Der Steuerungsmodus ist 1-Bit-Information. Wenn Sie Heizen wählen, wechselt die Anzeigefarbe zu Rot. Bei der Option Kühlen ist die Farbe blau. Wenn Sie Heizen und Kühlen wählen, ändert sich die Farbe, die mit dem Heiz- und Kühlmodus-Objekt verbunden ist, automatisch entsprechend dem Wert des Busses.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?