MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Flanken 1 Bit, 2 Bit (Priorität), 4 Bit, 1 Byte

Die Flankenfunktion für 1 Bit, 2 Bit, 4 Bit und 1 Byte verfügt über eine große Auswahl an Einstellmöglichkeiten für verschiedene individuelle Anwendungen. In der Standardeinstellung schalten Sie 1 Verbraucher ein, wenn Sie die Taste betätigen, und schalten ihn aus, wenn Sie die Taste loslassen.

Sie können zwischen der normalen und erweiterten Flankenfunktion wählen und die folgenden Funktionen einstellen.

  • Mit 2 Objekten senden

  • Typ pro Objekt: 1 Bit, 2 Bit (Prioritätssteuerungsbefehle), 4 Bit (Dimmbefehle), 1 Byte (0 – 100 %) oder (0 – 255)

  • Werte pro Objekt

  • Aktion bei Betätigung und bei Loslassen

  • Außerdem können Aktionen für die lange und kurze Betätigung (erweiterte Flankenfunktion) ausgeführt werden.

  • Darüber hinaus kann zyklisch und verzögert gesendet werden (erweiterte Flankenfunktion).

  • Anzeige des Auslösestatus

Eine Liste der Applikationen mit der Flankenfunktion finden Sie im Kapitel Anwendungsbeispiele für die Flankenfunktion.

Funktion X – Flanken

Flanken 1-Bit, 2-Bit, 4-Bit, 1-Byte

Express-Einstellungen für Flanken 1-Bit, 2-Bit, 4-Bit, 1-Byte

 

Bezeichnung des Kanals

12 Bytes zulässig

Sperrfunktion

Deaktivieren

Sperren = 1/Entsperren = 0

Sperren = 0/Entsperren = 1

   

Anzeige des Verhaltens beim Sperren

Nein

Symbol für Anzeigesperre

   

Typ des Objekts A

1 Bit

2 Bit (Prioritätssteuerung)

4 Bit

1 Byte (0 – 100 %)

1 Byte (0 – 255)

   

Aktion bei Betätigung

Senden von Wert 1

Senden von Wert 2

Schaltet um

Sendet seinen Wert

Keine

   

Aktion bei Loslassen

   

So wird die Statusanzeige ausgelöst

Schalt-/Wertobjekt A/B = Ein/Aus

Rückmeldeobjekt 1 Bit

Rückmeldeobjekt 1 Byte

Betätigung = Ein / Loslassen = Aus

Betätigung = Aus / Loslassen = Ein

Immer eingeschaltet = Aus

Immer eingeschaltet = Ein

   

Erweiterte Einstellungen für Flanken

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?