MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Erweiterte Einstellungen für Umschalten

Sie können zwei Objekte auswählen. Sie können den Objekttyp jedes Objekts angeben.

Mit dem 1-Bit-Objekttyp können Sie bei jeder Tastenbetätigung abwechselnd ein- und ausschalten. Der aktuelle Objektwert wird invertiert und dann an den Bus gesendet. Die Werte 1 und 0 werden abwechselnd gesendet.

Mit dem 1-Byte-Objekttyp können Sie bei jeder Tastenbetätigung 2 Werte abwechselnd senden. Sie können die Absolutwerte (0 – 255) oder einen Prozentsatz auswählen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?