MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Reinigungsmodus

Sie können die Zeit einstellen, die nach dem Einschalten des Reinigungsmodus vergeht.

Halten Sie jeweils 10 Sekunden lang eine Taste auf jeder Seite des Bedienfelds gedrückt, um den Countdown auszulösen.

Der Countdown wird auf dem Bildschirm angezeigt. Alle Tasten werden während des Countdowns vorübergehend gesperrt.

Das Gerät schaltet sich automatisch nach der von Ihnen eingestellten Zeit ein (5 s – 60 s).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?