MTN6194-6010S_SW_24_06_14

Funktionsübersicht

Die Anzahl der Schaltflächen und Funktionen ist von Modul zu Modul unterschiedlich. Die folgende Übersicht bezieht sich auf das Universalmodul.

Allgemeine Einstellungen

Tastenfunktion

Funktion 1 – 8

Gerätetyp

Gerätetyp

Geräteeinstellung links und rechts

Anzahl der Tasten

Verbinden der Taste mit Funktion

Tastenfunktion - Links-/Rechtsseite

Taster 1-8

Mittelfeldanzeige

Zeilentyp 1 - 4


Erweiterte Einstellungen

Einschaltverzögerung

Zusätzliche Startverzögerung der Anwendung

Gerätezustand

Zyklisches Senden eines Live-Signals

Nachtbetrieb

 

Reinigungsmodus

Zeiteinstellung für Reinigungsmodus

Sprache der Benutzeroberfläche

 

Displayeinstellungen

Hintergrundbeleuchtung im Normalbetrieb/Nachtbetrieb

Standby-Modus

Orientierungsanzeige

Sichtbarkeit der Anzeige

Farbe und Helligkeit der LED

Näherungsfunktion

So wird die Näherungsfunktion ausgelöst

Typ des Ausgangsobjekts

Ausgangswert zyklisch senden

Interner Temperaturfühler

Interne Sensorkompensation

Datenpunkttyp für Temperaturobjekt

Sendet die Temperatur, wenn sich das Ergebnis ändert durch

Zyklisches Senden der Temperatur


Funktion 1 – 8

Express/Settings für Funktion 1 - 8

Keine Funktion

Symbolkonfiguration

Umschalten

 

Schalten

 

Dimmen

 

Jalousie

 

Flanken 1-bit, 2-bit (Priorität), 4-bit, 1-byte

 

Flanken mit 2-Byte-Werten

 

8-Bit-Schieberegler

 

Szene

 

RGB-Beleuchtung

 

Farbtemperatursteuerung

 

Temperaturabfall

 

Temperaturanstieg


Logik

Verknüpfungsfunktionen

1. - 8. Logikfunktion

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?